This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162-Q1:启用和禁用阈值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750754/tps62162-q1-enable-and-disable-threshold

器件型号:TPS62162-Q1

大家好、

如何了解 TPS62162-Q1的使能阈值、VEN_H 最小值为何小于典型值、VEN_L 最大值为何小于典型值?

这是否意味着大多数器件通常可以导通0.6V 电压、所有器件通常可以导通0.9V 电压? 0.3V 可以100%关闭器件?

此致

张夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您重点介绍这一点。 您对这些值的理解是正确的。 最大值应为0.9V、最小阈值应为0.3V。 因此需要更新数据表。

    此致、
    Juergen