This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060EVM-199:升压电感器 L1的输入焊盘上的多个过孔

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060EVM-199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732743/tps43060evm-199-purpose-of-multiple-vias-on-the-input-pad-of-boost-inductor-l1

器件型号:TPS43060EVM-199

您好!

我正在尝试确定 升压电感器 L1输入焊盘上多个过孔的用途。  根据用户指南(SLVU828A)的布局图19、20、21、22、这些过孔在所有底层都是隔离的。

请你就此发表意见。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    很棒的地方! 我认为实际应用中不需要通孔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀、
    我有另一个问题。 《TPS43060EVM-199用户指南》(SLVU828A)第4.1节中的内容为"电源组件的接地回路连接到 PGND 引脚。"

    但是、在布局图19 - 22中、我看不到低侧 MOSFET Q2源极与 PGND 之间的连接。 同样、我看不到滤波电容器'(C2、C3、C4等)低侧连接到 PGND。 但是、这些连接显示在原理图图图中。 1 (但在布局中似乎没有反映)。

    请您帮助澄清一下吗? 我处于布局的中间。

    此致、

    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、
    顶部布局上有两个通孔、它们靠近 PGND (引脚9)。 右侧连接到中间层的电源声道面板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    感谢您的回答以及您花时间研究我的问题。 我本应该更仔细地看一下。 如果您不介意、还有几个相关的问题:

    1) 1)在我们的应用中、我们已将电感从评估板上的15uH 降低到8uH、而输出电流为~3A 连续电流。 这将导致更高的峰值开关电流流经低侧 MOSFET 和滤波电容器。
    单个过孔(类似于您提到的右侧过孔)是否具有足够的电流来承载从电源接地面板到 PGND 引脚布线的更高幅度的开关电流?

    2) 2)我假设电源接地面板与 PGND 引脚之间的连接应尽可能低电感。 是这样吗?

    3) 3) AGND 和 PGND 之间允许的电感量是多少、以便不会影响~500kHz 下的高频开关性能?
    例如、是否建议为此连接使用外部跳线?

    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    我相信你很好。 您是否想回答我们在10月11日发布的最新三个问题(为方便起见、请重复以下内容):

    1) 1)在我们的应用中、我们已将电感从评估板上的15uH 降低到8uH、而输出电流为~3A 连续电流。 这将导致更高的峰值开关电流流经低侧 MOSFET 和滤波电容器。
    单个过孔(类似于您提到的右侧过孔)是否具有足够的电流来承载从电源接地面板到 PGND 引脚布线的更高幅度的开关电流?

    2) 2)我假设电源接地面板与 PGND 引脚之间的连接应尽可能低电感。 是这样吗?

    3) 3) AGND 和 PGND 之间允许的电感量是多少、以便不会影响~500kHz 下的高频开关性能?
    例如、是否建议为此连接使用外部跳线?

    此致、

    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、
    很抱歉、这些日子太忙了。
    流经电感器的电流不会在 IC PGND 引脚和电源接地面板之间流动。 只有驱动电流在 IC 和电源接地之间流动。 因此、一个通路就足够好了。

    2.是的、但我认为电源接地面板上的一个或两个过孔足够好了。

    3.如果不是特殊原因、我不建议使用外部跳线。 AGND 和 PGND 连接可以跟随 EVM。