This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430YF webench 仿真问题

Guru**** 2576085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750764/tps560430-tps560430yf-webench-simulation-question

器件型号:TPS560430

你(们)好  

我们使用 TPS560430YF 运行 Webench 以运行 Webench。  

在以下条件下、输入电压:8 ~ 36V、输出电压:3.3V、输入电流:600mA (最大值)、输出电压:2.1MHz。 webench 无法得出结果。  

您能帮助我们了解问题是什么吗?  

此外,如果我们使用 TPS560430YF,在这种情况 下,Vin:8 ~ 36V,Vo:3.3V,IO:600mA (最大值), TPS560430YF 是否稳定?  

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    TPS560430 TON-MIN 的典型值为60ns、因此当 fsw=2.1MHz 时、3.3V 输出的最大输入电压大约为28V、频率为1.1MHz 的 X 版本将支持36V 输入。