This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:是否存在导通波形

Guru**** 2576075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS22918, TPS22971, TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745163/tps27081a-is-there-a-waveform-of-turn-on

器件型号:TPS27081A
主题中讨论的其他器件:TPS22975TPS22918TPS22971

您好!

我们希望看到导通的波形。 条件是 Vin = 0.9V 或3.3V。 上升时间约为10~50us。

如果存在类似条件、则共享波形会很有帮助。

我们尝试通过 LDO 软启动功能打开50us。 我们预计 Vout 会从0V 线性上升到 Vout、但下面有一个链路。

e2e.ti.com/.../739929

我们想更正这个问题。 我们想知道 TPS27081上升波形是线性的还是平滑上升的。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您能否分享有关应用、输入/输出电容、CSS 电容器、负载电流的更多详细信息?

    如果可能、我还建议切换至较新的负载开关。 我建议查看 TPS22918或 TPS22975。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur - San、

    很抱歉我的答复很晚。 TPS22918或 TPS22975是否能够在几十 μ s 内设置斜升时间? 如果是、我将检查您的状况。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    遗憾的是、这些器件将无法在~几十 μ s 内加速。 最接近的等效值是 TPS22971。

    关于 TPS27081A、 由于它仅是一个 PMOS + NMOS、因此它易受施加输入时产生的输出的影响。 原因是控制时序的电容器也会减慢 PMOS 栅极的充电和放电速度。 因此、当施加输入时、PMOS 栅极需要一段时间被拉至高电平(关闭)、在此期间、PMOS 允许电流从流入流出。

    有关此事件的详细信息、请参阅 本应用手册中的第4.2节

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur - San、
    我们对 TPS22971很感兴趣。 请在新帖子中询问器件名称 TPS22971。
    此致、
    渡边俊弘