This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒定电流负载 SMPS

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729816/constant-current-load-smps

主题中讨论的其他器件:LM5116LM5085

您好!

我需要一个能够以100%占空比在高达100V 的电压下运行的降压 PWM 控制器。

该转换器必须能够在占空比为0至100%的情况下以峰峰值电流限制(恒定电流源)运行  

是否有任何推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    我想您最好的选择是 LM5116、它可以处理100V IN 并具有98%的最大占空比。

    不过、我会将您的问题重定向到降压开关稳压器组、因为我觉得它们可能会更有帮助。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nick、

    我将需要100%的占空比。 将其视为为电机驱动器预充电的大功率电容器、一旦 Vin=Vout、该电容器就需要保持完全开启状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5085是一款最大输入电压为75V 的器件、只有100%直流/直流控制器可用。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们有一个同步整流变体、它可能会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    遗憾的是、我们目前没有可用的器件。

    抱歉。

    David。