This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1可以支持 iPhone 移动?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748241/tps2549-q1-tps2549-q1-can-support-iphone-mobile

器件型号:TPS2549-Q1

尊敬的所有人

    TPS2549-Q1是否支持 iPhone 移动版?

    2.当 CPU 不启动时, TPS2549-Q1可以给 Android 手机充电,但 CPU 启动了,我取下了手机,然后又连接了手机, TPS2549-Q1不能给手机充电,为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们去了

    当然,TPS2549-Q1支持 iPhone 设备,TPS2549-Q1具有良好的性能和兼容性,适用于便携式设备。
    2.这毫无意义、TPS2549-Q1可以为手机充电、无论 CPU 是开还是关都是如此。 请向我提供有关测试的更多信息、以便分析您的问题。 您可以附加原理图或测试台设置。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob
    1.我尝试了一些 iPhone 手机。 它们可以完美地充电。
    2.我试了一些 Android 手机,在我的 CPU 设置后,有些手机不能充电,有些手机可以充电。 很奇怪,有些 Android 手机需要握手协议才能快速充电吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们去了

    注意到与 CPU 有关的问题。 只要我们的 TPS2549-Q1设置正确且 VBUS 电压不是过低、充电就应该正常。 如果您的充电异常、请检查:
    1.如果 D+、D-上有 CDP/DCP 握手。
    2.如果 Vbus 电压过低? 如果充电电缆压降太大。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob
    D+、D-上是否有 CDP/DCP 握手? 您能告诉我如何握手吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们去了

    我打算为您找到培训幻灯片或培训视频、但目前还找不到。 明天、我将向团队成员提出申请。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们去了

    我要求团队成员提供培训视频或应用手册、但尚未找到。

    下面是 BC1.2规范、您可以参考它来了解 BC1.2握手。 握手介绍位于第三章"3充电端口检测"中。

    此致、

    Bob

    e2e.ti.com/.../BC1.2_5F00_FINAL_5F00_Dec7th2010.pdf