This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:软启动行为

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750518/tps54308-behavior-of-the-soft-start

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件:TPS54336A

在 D/S 中、它刚才提到软启动时间是5ms 固定时间。

1.您能否更详细地解释一下软启动行为以及  软启动期间 H/L 侧 MOSFET 上的电流限制大小?

2.在 E/C 表中,255KHz freq 被指定为一个 minMOM freq。 这种变化是由工艺还是温度变化引起的? 客户 使用此器件设计 Flybuck 拓扑的变压器匝数/匝数。   

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有关软启动功能、请参阅 TPS54336A 数据表、TPS54336A 的不同之处在于可通过外部电容器设置软启动时间。 以下是电流限制。

    是的、频率变化与工艺和温度相关、您可以参阅以下应用手册来设计 Flybuck 转换器。

    肖恩