This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:空载电流过大

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750496/tps563208-no-load-current-is-too-large

器件型号:TPS563208
您好:
我们正在调试 TPS563208、发现无负载时的电流消耗约为20mA。
将电感器从推荐的2.2uH 更改为3.3uH 后、空载电流为9.5mA。 为什么空载电流如此大? ? ?
这对于该器件是正常的吗?
输入7.6V、 输出3.3V
您能‘s TI 的 TPS563208开发板吗?没有负载时的电流消耗是多少??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您创建了三个相同的线程、请关闭其中的两个线程、谢谢。

    肖恩