This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:空载电流过大

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750466/tps563208-no-load-current-is-too-large

器件型号:TPS563208

您好 TI:

我们正在调试 TPS563208、发现在未连接负载时、电流消耗达到25mA!
条件如下:
输入:7.6V
输出:3.3V
将电感器从推荐的2.2uH 更改为3.3uH 后、空载电流仍约为10mA。  为什么空载电流如此大? ? ?
您能否确认 TI TPS563208开发板,在没有负载的情况下电流消耗是多少?
太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您创建的线程似乎与下面的相同。

    肖恩