This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:现场更新固件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQSTUDIO, BQMTESTER, ADVANCED-BQMTESTER, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732303/bq40z50-update-firmware-in-the-field

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQPRODUCTIONBQMTESTER

您好!

在"bq40z50-R2 v2.08至 v2.11更改列表"中、提到了 v2.08版本的一些问题、这些问题使该版本无法在我们的产品中使用。

您能就如何将 BQ40Z50的固件更新到2.11提供建议吗? 我们正在寻找一种从我们的嵌入式固件进行更新的方法、但我找不到任何说明我们如何进行更新的文档。 从 bqStudio 更新在生产过程中非常不方便!

希望您能帮我们解决这个问题、

此致、

Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yann、您好!
    遗憾 的是,TI 推荐的 srec 编程工具只有 bqStudio 或使用 bqProduction (www.ti.com/.../BQPRODUCTION)以及高级 bqMTester (www.ti.com/.../ADVANCED-BQMTESTER)。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2个后续问题:
    1) 1)您知道吗?德州仪器提供预编程的 v2.11 bq40z50的时间表?
    2) 2) srec 编程是否有不推荐的方法? (笑声) 正在寻求朋友...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yann、您好!
    大约1)、我们不打算在预编程2.11 FW 的情况下提供 bq40z50。