This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:有关 TPS54202异常上电输出波形的问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749990/tps54202-questions-for-tps54202-abnormal-power-on-output-waveforms

器件型号:TPS54202

您好、专家、

我们的客户正在将 TPS54202用于12V 至5V/1.6A 应用、并发现以下一些异常输出波形、您能不能帮助检查此问题的可能原因和根本原因是什么?

客户的原理图和 PCB 如下所示:

VIN 在1.6A 负载下缓慢上电期间的输出电压波形异常:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    软启动时间应为5ms、但从波形看、它在1ms 内、这很奇怪。 电感器电流快速增加到电流限值、负载电流是否恒定为1.6A?
    根据布局、反馈环路的导线过长、过孔过大。 很容易引入噪声、并可能导致不稳定。
    此外、您是否测试了其他电路板? 还是使用另一个 IC 进行测试?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、
    请注意、当 VIN 低于5V 时、器件开始切换。
    检查 R1和 R2的值(连接到 EN 引脚的电阻器)。 建议优化这两个电阻值、并确保在 VIN 大于7V 时器件开关。 更新 R1/R2值后、让我们知道测试结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回复。 实际上、客户的 PCB 布局较差、尤其是对于接地层和反馈下拉电阻器。 通过按下图所示对这两项进行优化、我们可以解决此问题。 但我们不知道这种糟糕的 PCB 布局为什么会影响输出电压、输出电压失控并出现一些振荡、客户需要我们向他们提供一些解释-您能在这方面提供帮助吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    好消息是、这个问题已经解决了、PWM 是通过比较 FB 和基准电压来产生的、如果 FB 上有太多噪声、PWM 是不规则的、系统将不稳定。

    肖恩