This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:如何提高磁体对输出的影响

Guru**** 2812235 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749408/ucc28911-how-to-improve-the-effect-of-the-magnet-on-the-output

器件型号:UCC28911

尊敬的专家:

我们发现  了 UCC28911问题 、需要您的帮助。

如果 您能提供建议、我将不胜感激。

1. 当磁体(300mT)接近交流/直流电源时,Vout 的值会增加;

2. 当功率和磁体之间的距离恒定,负载越重、功率 就无法启动越多。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

Tingting Cui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 UCC28911。

    我相信 您的反激式变压器在初级线路的峰值处饱和、随着磁场(H)的增加、磁通密度(B)将向其饱和值移动。  为了防止快速饱和,使变压器初级匝数较高有助于防止快速饱和,因为它会降低磁通量 ϕ。 原因是磁阻 RM 更高的磁芯(由于气隙较大)必须用于保持相同的初级电感。 磁通密度 ϕ 为磁通 Δ i 除以有效磁芯面积 AE。 因此、大量初级匝数(限制磁通 ϕ)与较大的有效磁芯面积 AE 相结合、可降低磁芯中的磁通密度。 权衡是磁芯和绕组损耗更高。  

    为了使电源免受外部磁场 (300mT)的影响、您需要使用不同的变压器。 Sendust 磁芯变压器通常是 以前经验中稳健性和效率之间的良好折衷。 有些效率较低 的铁芯可以承受更高的外部磁场。

    这里需要注意的一点是,变压器为外部磁场提供了理想的路径,因此磁芯“放大”外部磁场, 如果外部磁体的磁场线与变压器磁通密度方向相同、磁芯内的磁场将远高于300mT。 因此、变压器的方向发挥着关键作用。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    感谢你的答复。

    我在上面发现了另一个问题。 使用相同的反激式变压器、相同的磁通密度 B 和磁通量 ϕ、初级侧调节产生的交流/直流电源比次级侧反馈更糟糕。因此、问题是初级侧调节对磁体的影响是否更大?

    此致、

    Tingting Cui
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 PSR 反馈的预期行为、因为在 PSR 中、输出电压在变压器的辅助绕组上感应、当引入外部磁场时、它会改变反激式变压器的磁通密度、从而使辅助绕组上的电压发生变化。

    在 SSR 反馈中、直接从输出端子感测输出电压、因此引入 MAG 磁场不会影响调节。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    再次感谢您的回复。

    现在、我希望采用 ucc28911的交流/直流电源能够与磁体(300mT)良好配合使用、我该怎么办?
    改变变压器的方向可以减少影响、但不能解决问题。 我认为大量初级匝数和使用 Sendust 内核将是相同的。是否还有其他方法?
    或者根据您以前的经验、此设计是采用 PSR 的交流/直流电源、能否通过一些方法来抵抗磁场?

    此致、

    Tingting Cui
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了我分享的预防技术、您还可以使用金属盒屏蔽 PCB 板、以降低外部磁场的影响。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    我将尝试您对演示 PCB 的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    Tingting Cui