This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:获取单驱动脉冲。 赢了!#39;不能再开始了

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750577/ucc28740-getting-single-drive-pulses-won-t-start-beyond-that

器件型号:UCC28740

您好!

我在打开芯片时遇到问题。 我将使用反激式配置中的芯片构建 LED 驱动器。 它似乎进入了一些故障状态、只提供单个驱动脉冲。 我尝试访问此视频链接 https://training.ti.com/getting-started-ucc287xx-and-ucc289xx-family 、但它显示访问被拒绝。 我读取了故障条件、并尝试找出故障条件、但几乎没有成功。 CS 引脚未接收到任何信号、我认为它太敏感。  如果有任何帮助,我会非常感谢!!

此致、

Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在该单脉冲期间、如果您探测到 CS 引脚、则会看到电压变化、以表示通过 MOSFET 和变压器的电流变化。 如果您在 CS 引脚上没有信号时看到驱动脉冲、则意味着连接不正确。 因此需要跟踪连接并找到需要修复的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄您好、

    感谢您的回答。 很抱歉造成混淆。 实际上、我在 CS 引脚上获得了电压。 它看起来像一个峰间峰值振幅为11V 的短脉冲。 我的 RLC 电阻器为11.5K 欧姆、我的 CS 电阻器为620M 欧姆。 您认为这是导致故障的原因吗? 我还有一个1uF 电容器、用于滤除 CS 引脚上的噪声

    此致、
    Gautham Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 CS 引脚显示11V、该电压将触发其保护。 正常运行时的 CS 电压应小于1V。 您的变压器初级电感是多少? 此外、您能否显示 CS 引脚波形以及 DRV 单脉冲、以便在测试中找到11V 的含义?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否同时探测电流感应电阻器(620M Ω)电压?

    为什么要为 RLC 使用11.5k?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄您好、

    我更改为更好的探头并对其进行测量。 以下 是您请求的图。 在第一个图中、通道1表示栅极、通道2表示引脚上的电压。 在第二幅图中、通道1表示620M Ω 上的电压、通道2表示栅极电压。 现在情况要好得多。 但我仍然看到单个栅极脉冲。 我还能做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    变压器初级电感较高、发送电阻器620M 欧姆较低。 您能否尝试将电阻从620M Ω 增大到1 Ω、以查看问题是否可以解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在更改为1欧姆后发生的。 我仍然会得到单个栅极脉冲。 但我的电流感应中的振铃已减半。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否继续增大电阻器值? 第一个脉冲宽度需要小于您显示的脉冲宽度? CS 引脚上是否有电容器以及电容值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我无法继续增大电阻器值、因为它会影响我的目标输出电流。 我有1uF 电容器和330uF 电容器(我刚刚放置在 CS 引脚上)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CS 引脚上的电容应小于50pF。 您的变压器初级电感是多少? 如果无法增大电阻、则需要减小变压器一次侧电感。 第一个脉冲宽度需要小于1us 或2us。 您的测试结果显示脉冲宽度太长、因此触发保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊!! 这就是问题所在。 CS 引脚上的电容将占空比推至最大值 我取下了帽子,它很漂亮!!! 感谢你的帮助。 非常有帮助!!