This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:优化设计以降低外部电阻分压器功耗

Guru**** 2574135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749206/tps61099-optimize-the-design-to-reduce-external-resistor-divider-power-consumption

器件型号:TPS61099

大家好、团队成员

我的客户在由电池供电的无线传感器产品中使用了 TPS61099。

为了降低电阻器的功耗、客户希望增大电阻值。

我知道、电阻分压器的电阻值非常大、会导致热噪声。

下面是我的问题:

1) 1)总上电阻和下电阻器的常见电阻限制是什么? 客户正在使用1Mohm 配置、是否有风险?

2) 2)我们还有其他方法来降低这种功耗吗?

3) 3) TPS61099的固定输出电压版本器件与可调节版本相比是否能实现更低的功耗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel:ó n
    我一直认为 TPS61099可为无线传感器供电、对吧? 有关输出电压、精度和 Iq 的详细规格是什么?

    对于您的问题:
    为获得最佳精度、通过 Rbot 的电流应该比 FB 引脚泄漏电流大100倍。 根据数据表、IFB_LEakage 的典型值为10nA、最大值为50nA。
    将 Rbot 改变为一个较低的值会提高抗噪声注入的稳健性。 将 Rbot 更改为更高的值可减小 FB 分压器电流、从而在低负载电流下实现最高效率。 MΩ Vout=5V、kΩ 选择1k Ω 和249k Ω 电阻器。 建议使用高精度电阻器、以提高输出电压精度。

    2.如果器件需要始终保持启用状态、我找不到更好的方法了。

    3.一般而言,固定电压版本在许多应用中可实现更低的功耗。
    对于 TPS61099、我手头没有详细参数。 如果需要准确的答案、则申请数据的过程应需要一段时间才能完成。

    此致
    Minqiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Minqiu
    感谢您的回复。 在数据表中、只给出一个 IFB_LKG 数据。 此参数大约为10nA (典型值)和50nA (最大值)。
    但据我所知、由于电阻分压器集成在芯片内部以固定输出电压版本、因此它们的 IFB_LKG 应该比使用两个外部电阻分压器的可调版本高得多。 您是否有固定输出电压版本和可调版本的准确数据? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel:

    对于固定版本、我们针对静态使用进行了优化。 电压监控器的插座外没有外部消耗。 您可以在数据表中找到 IQ、以检查它是否满足客户的要求。

    此致
    Minqiu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Minqiu
    感谢您的评论。
    对于 IQ 数据、它们列出了输出为12V 时的 Vin/Vout IQ。 我想知道它对 Iq (Vout)意味着什么?
    当转换器在没有任何负载的情况下切换时、Vout 应该拉电流而不是灌电流。 但在 DS 中、它显示"高静态电流流入 Vout 引脚"。 我不确定这意味着什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel

    请参阅"图17。 功能方框图"。 您会发现许多函数块与 Vout 相连。 这是它需要电流的原因之一。

    如果它在正常模式下运行、Iout=IL-iInternal。 当插座停止开关处于关闭状态时、它不能为内部电路供电、并且 IL=0。 因此 Iout=-iInternal。 它更改为从 Vout 引脚灌入电流。

    此致、
    Minqiu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minqiu

    感谢您的评论、非常清楚。