This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:充电电流在电流调节阶段过早下降

Guru**** 2814635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731260/bq24157-charge-current-decreases-prematurely-during-current-regulation-phase

器件型号:BQ24157

尊敬的所有人:

寄存器0x04 (B4~B6) 0x06或0x07、充电电流过早下降、请参阅随附的。

寄存器0x04 (B4~B6) 0x05或更低,充电电流在进入 CV 前正常下降。

差异的原因是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    电池电压感应 CSOUT 和电池组之间的阻抗会影响 CV 模式的进入。 CSOUT 引脚是电池远程感应电池电压的引脚。 CSOUT 和电池端子之间的寄生阻抗具有阻抗、包括设置中的长电缆电阻。 尽管电池端子似乎未达到 CV 电压、但 CSOUT 会以更高的电压向充电器提供反馈、从而导致更早的充电器 CV 模式。 较高的充电电流会导致 CV 模式提前进入。 从这个角度来看、需要针对 CSOUT 引脚对布局和设置进行优化、以在对电流的影响最小的情况下反映实际电池组电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    扩散充电电流是否会导致扩散阻抗? 较低的电流正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    较低的充电电流对 CV 模式的早期进入影响较小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    何时以及如何确认 CSOUT 和电池端子之间的阻抗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否为我们提供一种测试方法来确认阻抗问题?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    PCB 阻抗、电缆连接和连接器都影响阻抗。 您可以比较使用两组不同阻抗的不同电缆进行充电的两种情况(可以使用电流注入和开尔文感应来计算阻抗)、以比较这些影响。