This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:需要将系数数据输出 ROM 模式

Guru**** 2576075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749213/ucd90160-need-the-factor-data-out-rom-mode

器件型号:UCD90160

您好!

我们遇到了 UCD9016处于 ROM 模式、 需要将因数数据输出 ROM 模式的问题。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是指出厂默认设置吗?

    您能否使用 TI Fusion 导入随附的系统文件并查看其是否正常工作?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../UCD90160-factory-default.tifsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

      

    感谢您的更新、我尝试在故障芯片中使用提供文件、但结果显示错误消息为附件、

     

    恢复文件格式似乎不正确。  我们以前在 UC9090A 上遇到过同样的问题。   TI 向我们发送了恢复文件格式为**.xo。 请 帮助 。 感谢 againe2e.ti.com/.../7450.error-message.docx !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    请联系您当地的 FAE 以获取该文件。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tifsp 文件是配置文件、而不是固件(程序文件)=>请勿使用固件下载工具下载此文件。 此外、您完全无需下载固件。 要使器件退出 ROM 模式、请使用低级调试工具:从"All Programs"->"Texas Instruments"->"Fusion Digital Power Designer"->UCD9XXX Device GUI"启动 UCD9XXX 器件 GUI。

    *首先单击"Scan Device in ROM Mode"以确保器件实际处于 ROM 模式。 如果是,则"Command ROM to execute its program..." 将启用链接=>单击链接将器件发送到编程模式(正常模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数百万的感谢!