主题中讨论的其他器件: UC3846、 LM5020、 UCC28019A
您好!
对于请求:
500W 隔离 DC/DC 转换器-计划将 升压和 DC/DC 控制器用于19VIN/12Vout 40A。
1. LM5036是否适合此规格? 或任何建议的解决方案?
2.对于升压控制器、是否有任何建议?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../SNVSB14_5F00_LM5036-Draft_5F00_Aug_5F00_13_5F00_2018.pdfHiChentsu Chung、
LM5036应该可以满足隔离式直流/直流要求。
它比 UC3846有一些优势:
1)增强型峰值电流限制功能 将通过半桥拓扑(脉冲匹配)维持稳定运行。
2) 2)增强型电流限制提供相对平坦的输出电流限制与输入电压。
3) 3)内部斜率补偿。
4) 4)集成高电压启动稳压器、用于启动开发。
5) 5)集成 Flybuck 辅助 转换器将在整个输入电压范围内提供高效辅助电源。
我随附了 LM5036的数据表草稿更新、但 TI.com 上尚未提供该更新。 此数据表改进了选择峰值电流限制组件的方法。
您是否确定了由非隔离式直流/直流升压转换器生成的中间电压轨是什么?
我认为 LM5020等器件适用于在简单升压配置下运行的升压转换器。 您可能需要使用外部驱动器来提高其功率能力。 非隔离式直流/直流组应该能够为设计的这一部分提供支持。 您可能希望生成另一篇文章、仅介绍非隔离式直流/直流升压转换器、以便您也能与它们联系。
谢谢
Joe Leisten