This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:500W 隔离式直流/直流转换器请求

Guru**** 1149560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036, UC3846, LM5020, UCC28019A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749029/lm5036-500w-isolated-dc-dc-converter-request

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: UC3846LM5020UCC28019A

您好!

对于请求:

500W 隔离 DC/DC 转换器-计划将 升压和 DC/DC 控制器用于19VIN/12Vout 40A。

1. LM5036是否适合此规格? 或任何建议的解决方案?

2.对于升压控制器、是否有任何建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chentsu Chung、

    要回答的最重要的问题是输出必须能够提供全功率的整个输入电压范围是多少?

    您是否有任何保持要求?

    请回答这些问题、以便我可以提出解决方案。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    输入电压范围为19VDC 至72VDC。
    当输入电压为19VDC -23.9VDC 时、输出负载降低至12V/35A

    而无需保持要求。

    BTW、即 UC3846、看起来比 LM5036便宜。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SNVSB14_5F00_LM5036-Draft_5F00_Aug_5F00_13_5F00_2018.pdfHiChentsu Chung、

    LM5036应该可以满足隔离式直流/直流要求。

    它比 UC3846有一些优势:

    1)增强型峰值电流限制功能 将通过半桥拓扑(脉冲匹配)维持稳定运行。

    2) 2)增强型电流限制提供相对平坦的输出电流限制与输入电压。

    3) 3)内部斜率补偿。

    4) 4)集成高电压启动稳压器、用于启动开发。

    5) 5)集成 Flybuck 辅助 转换器将在整个输入电压范围内提供高效辅助电源。

    我随附了 LM5036的数据表草稿更新、但 TI.com 上尚未提供该更新。 此数据表改进了选择峰值电流限制组件的方法。

    您是否确定了由非隔离式直流/直流升压转换器生成的中间电压轨是什么?

    我认为 LM5020等器件适用于在简单升压配置下运行的升压转换器。 您可能需要使用外部驱动器来提高其功率能力。 非隔离式直流/直流组应该能够为设计的这一部分提供支持。 您可能希望生成另一篇文章、仅介绍非隔离式直流/直流升压转换器、以便您也能与它们联系。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    感谢您的大力支持!

    顺便说一下、由于成本原因、我们可能会将 UCC28019A 用作升压控制器。

    此致、
    C.T.