This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:具有镍氢电池的 BQ25713 + BQ34110:Overkill?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750601/bq25713-bq25713-bq34110-with-nimh-overkill

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ34110

你好。

我知道 BQ34110在电源管理论坛上受支持、但我希望获得有关上述组合的一些建议。

我正在进行一项基于镍氢电池(10节- 12V 额定电压)的设计、 BQ25713 是理想之选、因为标称输入电压为12V。 但是、它对镍氢电池的支持有限、因此我将拥有一个用于 PS 控制的微控制器、该微控制器可以通过固件添加缺失的功能。 我需要具有某种充电状态控制、以估算电池供电时的剩余时间。 进入 BQ34110、但它看起来像一个 overkill。 OTOH、添加电路可能会在成本方面类似。 我的主要问题是系统、尤其是固件、在这个项目中变得过于复杂。 另一方面、监控基本上是在内部完成的、我需要对其进行正确配置。 此外、我不确定我的应用中是否需要执行一些校准步骤(如果可以、我更愿意避免执行这些步骤)。

因此,我希望就这一问题提出一些建议。 这是一种好方法、还是我对它进行了过度设计、我缺少一种更简单的方法来实现它?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    我不确定您是否询问 BQ34110与其他监测计选项相比是超限、还是使用监测计完全是超限。 如果是后者、我们建议使用电量监测计+ uC (具有定制算法)来实现镍氢终端。 如果是前者、您可能希望将 BQ34110作为器件型号发布问题、因为这些器件由单独的组提供支持、它们将更好地指导您使用最符合您需求的监测计产品。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve。

    我要说前者,主要是前者。 BQ34110 非常复杂/复杂、 具有许多控制功能、使其成为 BQ25713的多余功能。 不过、我找不到支持镍氢电池的更简单器件。

    不管怎样、您部分回答了我的问题、即需要电量监测计。 我将在 PM 组上发布类似的问题、以验证是否有更简单的部分可以执行我需要的任务。

    非常感谢您的支持。

    BR。

    较旧。