This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:可变输出和 FB

Guru**** 2571925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750630/tps56637-variable-output-and-fb

器件型号:TPS56637

大家好、

下午好-我的客户希望在即将推出的设计中使用 TPS56637、他们有几个问题:

- 这是否适合用于可变输出电源? 我们需要低至1V/0.8A 的9V/5A 电流、但可以接受一些纹波。 不过,我担心我的控制系统会有点生锈,因此我不知道如何按照8.2.2.2检查环路稳定性。 有什么想法?

关于 输出电压的设置,8.2.2.1 (公式5)中的公式不包括 R5。 您能解释一下吗?  

  • 在该电阻分压器中放置滤波器时–如何拆分顶部反馈电阻以及 RC 元件在何处抽取是否重要?

如果有任何问题、请告诉我、谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    已经向您发送了电子邮件、下面我们将进行更详细的讨论。

    此致

    米洛