This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2003:在充电完成模式下、CAN't 启动新的充电周期

Guru**** 2646775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731962/bq2003-can-t-start-new-charge-cycle-while-in-top-off-mode

器件型号:BQ2003

在充电完成模式下、我们很难通过使用1ms 脉冲切换 CCMD 引脚来启动新的充电周期。

这是否有任何理由不起作用?

数据表显示、这应该会启动一个新的充电周期。   开始充电周期标题下的项目3。

我们正在通过 USB 插头源进行充电。  如果我们在顶部关闭模式下断开并重新连接 USB、则会开始新的充电周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、

    CCMD 脉冲前后 CHG 引脚的状态是什么。 充电周期的一部分是充电周期、电池接近充满电。 您能否解释一下在这种情况下、新充电周期的目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们发出 CCMD 脉冲时、CHG 引脚处于50%占空比状态。

    我们的问题是、当它停止对电池充电并进入充电状态时、快速充电周期不一致。  有时电池充满电、有时电池会停止充电、这是我们无法解释的原因。  它看起来不像导致它的 Δ 电压、也不像温度变化。  它在超时设置之前很长时间停止。  因此、我们的想法是在固件中的快速充电周期后测量电池、如果电池具有可充电的更大容量、则发出充电命令脉冲以再次启动快速充电周期、从而保持充电。

    我们一直在尝试进行一些测试、以确定是什么触发了快速充电周期的停止、因此我们可以这样解决这个问题。  但在平均时间内、我们认为我们还可以将此控制添加到固件中、作为另一种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对此问题是否有任何进一步的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    BQ2003是大约20年前发布的传统器件。 数据表指出 CCMD 上的下降沿或环形沿可以启动新的充电周期、但压摆率是否重要似乎不太清楚。 您还可以尝试不同的压摆率吗? 同时、我们将在2-3天内获得一个 EVM、以便我们也可以在工作台上进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们将模式从 TM1=HIGH、TM2=float (具有顶部关闭功能的 C/2)更改为 TM1=float、TM2=low (不具有顶部关闭功能的 C/2)、我们就能够开始新的充电周期。
    我一直在尝试确定为什么 bq2003有时会提早终止快速充电周期。

    CCMD 线路由一个微控制器控制、此微控制器打开/关闭一个2n7002 MOSFET。 这意味着信号的下降时间非常快、上升时间由上拉电阻器(10K 以及 FET 和引脚电容)设置。 但是、由于我们能够在禁用顶部关断时启动新序列、因此我不认为这是信号斜坡速度问题。 我认为、在它允许状态变为新的启动充电周期之前、必须完全完成充电周期(包括启用的充电结束模式)。

    确定哪个因素导致快速充电周期结束的方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    最后、我们检查了 EVM 以及安全和保持时间、以实现1C 和4C 的快速充电率、并保持启用了断电功能。 我们没有遇到任何早期快速充电终止。

    您提到快速充电周期不一致、我们认为这可能是由电压原因引起的。 您是否从电池本身测量电池电压? 或者您是否在 BAT 引脚电压附近进行测量? 由于电缆连接、在电池端子上测得的电压可能低于 BAT 引脚上的读数。 有关可能的影响,请参阅数据表的“负增量电压终端”部分。 由于电缆会在电池和 BAT 引脚之间产生电压差、因此请短接电缆、将电池与充电器之间的低阻抗连接。