This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:BQ25703A 中的 PROCHOT 角色

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750557/bq25703aevm-732-role-de-prochot-dans-le-bq25703a

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!

我正在研究充电器 bq25703A、我经常阅读数据表、但问题是直到现在我还无法理解 PROCHOT 的作用及其用途。

此外、我无法理解两个寄存器 ProchotOption0和 ProchotOption1的配置。

有人能解释一下 PROCHOT 以及 ProchotOption0和 ProchotOption1寄存器的作用吗? 请  

此致、

穆罕默德



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamed、

    PROCHOT 功能由英特尔定义、主要用于处理器、但如果需要、没有任何东西阻止您在不同的上下文中使用它。

    基本原理是、PROCHOT 信号处理器在出现指示电池和/或电源适配器过载的各种系统条件时降低其时钟速率并降低功耗。

    如果您的设计不使用处理器、您可以选择完全禁用该功能。 一般而言、我会说、由于处理器要求而不需要 PROCHOT 的客户通常会禁用该功能。

    此致、
    Steve