This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:引脚14是"NC"引脚?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750386/lm5160-q1-pin-14-is-the-nc-pin

器件型号:LM5160-Q1

在 WEBENCH 中、我得到了连接引脚14 (NC)和12、13 (SW)的结果。
在数据表中、引脚14是无连接、这是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5580299、

    我的首选方法是将 NC 引脚连接到 GND 平面。 这有助于降低 EMI、因为 SW 节点面积应尽可能小。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tim。