This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LOADDETECTPWRSUPPLY-REF:我搜索解决方案

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727185/webench-tools-loaddetectpwrsupply-ref-i-search-a-solution

器件型号:LOADDETECTPWRSUPPLY-REF

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我需要你的帮助。
实际上、我的系统已经引用了质量、我必须将一个新组件连接到系统、因为出于安全原因、该系统已安装到相同质量。 我该怎么做? 我可以拥有哪些解决方案?
提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KIALLO、

    我们将很快返回您的查询。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donatien、

       您能给我们提供一些有关您尝试解决的问题的详细信息吗?  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!
    目标是为我的模块提供通用质量。
    实际上、我有两个模块以单个质量为基准。 在其中一个模块中、我必须添加一个组件、为了使该组件引用的质量与其他模块相同、我必须找到一个允许我将新组件连接到包装箱的一般质量的系统
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donatien、

    我注意到、这个 E2E 主题仍在营业、几周内没有解答。 我认为这一问题可能已经失去了一部分、因为我们仍然不确定问题是什么。 这可能是翻译不准确的问题。

    您提到了“…” 两个模块以单个质量为基准”,但“质量”一词适用于机械系统,而不适用于电气系统。 我认为这会引起混淆。 您是指“组装”还是“原理图”? 如果您的目标是为模块提供通用的“原理图”或通用的“组装”,这对我来说更有意义。

    在原始帖子中、对于器件型号、您会指出"LOADDETECTPWRSUPPLY-REF"、这是一种使用 LM5021控制器的参考设计。 您是否将此设计用作模块之一?
    对于工具/软件、您可以选择"WEBENCH 设计工具"、这是一款适用于数百种 TI 产品的通用仿真工具。 您是否尝试使用 WEBENCH 设计使用 LM5021的两个不同模块、但需要添加 WEBENCH 不允许添加的组件?

    请说明您正尝试做什么以及您迄今采取了哪些步骤。
    如果您可以在回复中附加一些图表或图片、了解问题会很有帮助。 我们将尽力帮助您。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donatien、

    我一周内没有听到你的声音。
    此问题是否已解决、或者您是否需要更多支持?
    如果我几天内没有听到您的声音、我将关闭这个话题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Donatien、

    如果没有得到你们的进一步答复,我将结束这一主题,并考虑解决这一问题。

    此致、
    Ulrich