This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655-R1:电池平衡:CAN't 获得655以在需要时执行平衡。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727825/bq20z655-r1-cell-balancing-can-t-get-the-655-to-execute-balancing-when-expected

器件型号:BQ20Z655-R1
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

在充电结束时设置 FC 位、Ra 表指示每个电池的 Qmax 更新已完成。

有些电池组间歇性平衡、但这些电池组不会一直进入电池平衡。

我有一个 Excel 文件、显示 BQEVSW 日志数据、包括多个 CHG/DSG 周期内的 FC 和 CB 位值。

如果包需要.gg 文件、则可以提供这些文件。

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2266-and-1433-6-cycles-with-rest-8_2D00_18-to-9_2D00_18--100mAterm.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 人:我是 Jon 的一群人、也是原始问题"让655实现平衡需要哪些条件"的作者。 除了间歇性平衡的电池组之外、我们还有从未平衡过的电池组。 我们的所有套装均为3S1P。 在任何 SOC 上、"永不平衡"电池组的 OCV 明显低于其他两个电池(非常匹配-在几 mV 以内)。 在100%SOC 时、低 OCV 电池可以比其他电池低100mV。 几乎看起来、电池组的 OCV 差异大于"某个数量"、但这种差异从未达到平衡。 同样、我们的要求是了解"是什么导致发生平衡"。 TI 提供了一些信息来解答有关"什么能够实现平衡"的问题。 但是、我们需要知道可以修改哪些内容来强制进行平衡、而不是启用平衡。 我们的电池组迫切需要平衡、但无法弄清655为什么不平衡。 谢谢、Doug
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道格

    电池平衡基于 DOD 进行。 我们的监测计具有一个电压增量、一旦超过该值、便会触发电池平衡。 但是、平衡仅在完全记忆的电池组上激活、该电池组采用 DOD 值。 精确的 DOD 对于计算电池平衡计时器至关重要。 此外、电池平衡通常仅在充电期间有效。 在某些电量监测计中、我们能够在静止状态下保持平衡。

    请将您的 gg 文件发送给我们、以防此说明不充分、您需要我们进一步调查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon 和 Dough、
    要使电池平衡主动平衡、监测计需要具有精确的容量测量、即 Qmax 更新。
    当 DOD 在充电结束时更新时、监测计还将更新电池平衡计时器、在下一个充电周期中、监测计将绕过容量最高的电池的充电、直到先前计算的电池计时器过期。
    当充电结束时有另一个 DOD 更新时、监测计将重新计算平衡计时器。
    从日志文件中可以看到、充电结束时电量监测计没有足够的休息时间来获得 DOD 更新、因此、它可能不会更新电池平衡计时器。
    最好的选择是充电至满、并让电池组在运行状态中的位[VOK]被清除前处于静止状态。 一旦它被清除、电池平衡计时器应该被更新、并且电池平衡应该在随后的充电周期内发生。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们仍然希望在电池平衡问题上获得更多帮助。

    我正在从软件包中附加.gg 文件、我们尚未看到任何平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将扩展名更改为.xls、因为它不会让我发布为.gge2e.ti.com/.../2266_5F00_9_5F00_13_5F00_18_2800_1_2900_.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们来看看它、然后回复这里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jon、Doug、

    您的电池更新状态为0x06。 仅当更新状态变为0x0E 时、才会激活电池平衡。 请在完全放电的电池上运行另一个 Relax-chg-Relax-DSG-Relax 周期。 如果更新状态为0x0E、则在周期结束时再次检查。 之后、您的平衡将处于活动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swami: 只需澄清您的评论"请休息、直到操作状态中的位[Vok]被清除。"  我想您的意思是"休息直到操作状态中的位[VOK]被设置" 正确吗?  完成充电的电池组在充电结束时清零 VOK (该位位置为零)、但在大约一小时内 VOK 位被置位。  更新状态寄存器在充满电后保持在0x06 (FC 位置位)。  此充电周期是在执行完全放电后完成的(放电和充电之间至少休息18小时)。  附件是此时捕获的 gg 文件。  我的问题是: 我完成了三个完整放电周期(到0%SOC)、然后是完整充电周期。  最后完成的操作是完全放电、等待至少18小时、然后完全充电到 FC 位设置、但是在 VOK 位设置为1后、更新状态字节保持在0x06。  为什么更新状态不会更改为0x0E?  下周我将在达拉斯进行深度潜水-我想和其他人面对面坐下来、更好地了解这个过程以及我所缺少的内容。  谢谢!e2e.ti.com/.../3881_5F00_Oct5_5F00_2018_5F00_shortly_5F00_after_5F00_FC_5F00_charge.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、Doug。 实际上、它意味着等待 VOK 被复位或清除(设置为0)。 这是因为清除 VOK 表明您已获取了符合更新条件的 OCV。 如果在复位后 CHG 置1 VOK、则意味着检测到 DSG 启动。 否则、它将永远不会置位。 在第1个通道 DSG 之后了解电阻和 Qmax 后、您可以预期更新状态设置为06。 连续的 chg 不会将更新状态更改为0E。 DSG 之后在 chg 弛豫后的第二个周期内的驰豫将符合到达那里的条件。