This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:基于 ROM 与闪存-关于 Chem ID 中错误的决策

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748104/bq27426-rom-vs-flash-based---decision-regarding-error-in-chem-id

器件型号:BQ27426

您好!

我写信想知道、在选择 ROM 类型而不是闪存类型时、Chem_ID 的误差范围是合理的。 我已经使用2节电池进行了测试、以下是我获得的最佳结果:

最佳化学 ID - 1210 (错误= 0.75)

最佳 ROM 类型器件- Bq27426 (1202、误差= 1.23)。

电池不是用户可更换的、我们已经为另一个 ROMgauge 开发了大部分固件(用于存储学习周期)。 因此、我想说、如果测试结果与我们目前测试的其他电池相同、我将选择 ROM 类型监测计。 它还将简化制造。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Leinho

    误差小于3%是很好的。 除此之外、对于 ROM 测量仪表、还需要由您确定可以存在多少误差。 DOD 误差与 SOC 误差成正比

    谢谢
    Onyx