This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:Bob Smith 端接电容器的额定电压

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749047/tps2378-voltage-rating-of-bob-smith-termination-capacitor

器件型号:TPS2378

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 POE 输入电路、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激?

--

我想谈谈 Bob Smith 端接电容器的额定电压。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvu682/slvu682.pdf

根据本文档、C5 - C8的额定电压为100V。

我希望从100V 更改为50V。

当提供 PoE 电源时、在 TP 2和 TP 3之间施加的电压最大为57V。

由于电压由变压器分压、因此在 C5和 C6之间施加28.5V 的电压。

正确吗?

如果是、我认为50V 没有问题。

--

感谢您的帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    感谢您的提问。 我们的团队目前正在外出庆祝美国感恩节假期、将于11月26日星期一回到办公室。 团队成员将尽快回复。

    谢谢、
    Brett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    感谢你的答复。

    期待您的回复。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    C5 - C8的额定电压应为100V、因为所有这些 Bob Smith 端接都可能暴露在57V 的电压下。 变压器的中心抽头沿全直流电压传递。 它不会对其进行分频。 例如、T1的引脚23和22用于差分数据信号、而引脚22用于对直流信号进行去耦。  

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一