请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27425-G2A 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
各位专家:
我无法在 bqstudio 中找到编程 Chem 按钮...
当前固件版本为 BQ27425G2A。
由于这是我第一次使用 bq27425、我的问题如下:
1. bq27425是否需要对 chem id 进行编程?
2.如何优化参数和发送命令? 我需要生成黄金映像
3.在黄金图像之后,需要检查哪些项目需要更新.... 如更新状态、Qmax、RA 表......
谢谢