This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A:UC1843AJ 与 UC1843AJ883

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750662/uc1843a-uc1843aj-versus-uc1843aj883

器件型号:UC1843A

尝试确定 UC1843AJ 和 UC1843AJ883之间的区别。  有什么区别吗?  这些器件是在不同的线路上制造的吗?  这些器件的测试是否不同?  非883器件与883器件的器件标识是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ron、

    器件之间没有任何差异。 883引用了该部件遵循的军事标准。

    添加883是一种旧命名约定、因此当器件重命名为更现代的器件型号时、883将被删除。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。

    这是否意味着(最近)制造的任何 UC1843AJ 部件均符合‘883’标准?

    那么、通过分发收集的任何器件实质上都是 UC1843AJ883?

    在 TI 数据表的末尾、显示了883和非883器件之间存在标记差异。 我可以说、尽管有标记、这些部件是否相同?

    感谢您的耐心等待。

    Ron Simpson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、根据 Daniel 的上述陈述、我已经回答了我自己的问题。 这些答案是否正确?

    尝试确定 UC1843AJ 和 UC1843AJ883之间的区别。 有什么区别吗? (RS -否、这些部件相同)

    这些器件是在不同的线路上制造的吗? (RS -否、这些器件由完全相同的裸片制造、在完全相同的生产线上具有完全相同的工艺)

    这些器件的测试是否不同?(RS -否、这些器件的测试方式完全相同)

    非883器件与883器件的器件标识是什么? (RS -尽管数据表中提供了相关信息、但标有 UC1843A 或 UC1843AJ 的器件完全相同)

    谢谢你。

    Ron Simpson (RS)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ron、

    是的、尽管存在命名差异、您仍可以说它们是相同的部分。

    谢谢、
    Daniel