This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733-Q1:您能帮您检查原理图吗?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750144/lp8733-q1-could-you-kindly-help-to-check-the-schematic

器件型号:LP8733-Q1

降级:

请帮您检查原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、
    感谢您使用我们的器件! 为了更好地查看反馈、您能否与我们分享更清晰的原理图? 像 PDF 版本? 电流不足以产生任何良好的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phil:

    非常感谢您的支持、您能帮您检查附件吗?

    如有任何疑问,请联系。 请随时告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、
    器件专家很快会回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    我查看了您的原理图、我只有几个注释。

    1.我建议将电感器更改为0.47uH。 该器件使用0.47uH 电感器进行了验证、虽然可以使用更多的电感、但可能不会那么稳定。
    2.我看到您没有使用 nINT 引脚。 这并不是绝对必需的、但让配置 LP873300-Q1的器件监控该引脚可能会非常有用。
    为了确保 LDO 稳定、在 LDO 输入端添加另一个2.2uF 和4.7uF 电容也可能是一个好主意。

    如果您需要其他信息、请告诉我。