This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:启动时过冲

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732648/tps54202-over-shoot-in-case-of-startup

器件型号:TPS54202

大家好

如果我们问 TPS54202、您会介意吗?

我们客户的状况 如下;

输入电压:12V
输出电压:5V
输出电流:100mA

在我们客户的电路上、启动后会发生过冲、Vout 超过5.15秒。
请参阅附件文件。
e2e.ti.com/.../20180928_5F00_TPS54202.pdf

因此、我们希望使用 TPS54202EVM 进行检查、但我们没有此 EVM。
如果您有后续 条件的启动数字、您能分享一下吗?  
输入电压:12V
输出电压:5V
输出电流:100mA

我们想使用这些数据 来判断  客户电路板是否有问题。
(我们假设问题的原因 是 寄生电感或脉冲跳跃模式。)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形非常奇怪、您能不能共享原理图? 需要检查原理图上是否存在问题。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙湾山

    感谢你的答复。
    我们希望 在 E2E 上使用私人消息的电路和布局 、因为电路和布局包含机密信息。
    那么、您可以接受该请求吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沙湾山

    我们使用 E2E 上的私人消息向您发送了电路和布局。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San

    我们假设您的工作非常繁忙、但您能否给我们提供更新?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间,这是过去一周的中国国庆日。 请参阅我的私人邮件回复。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San

    非常感谢您的合作!
    我们鼓励客户不要对 TPS54202 EVM 有任何疑问。
    因此 、我们假设问题 取决于 客户的常数和电路板布局。  

    客户表示接受了我们的建议。
    感谢您的帮助!

    此致、

    大田松本