This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27542-G1:大电流放电后容量不会升高。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748409/linux-bq27542-g1-capacity-will-not-rise-up-after-a-high-current-discharging

器件型号:BQ27542-G1

工具/软件:Linux

大家好、TI 团队

   我们尝试使用1.5A 电流对手机电池(3000mAh)放电。 电池容量将降至0%并触发电话关闭。 在电池再次充电很长时间(大约一小时)后、容量始终报告为1%、FCC 降至300mAh。 再次充电完成后 、FCC 改回2980mAh。 您能告诉我们发生了什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有正确的日志文件、所说的内容将只是猜测。 可能是未正确了解 Qmax、或者您的电阻值未正确更新电池的使用寿命。 还可能是电池在低温下过度放电、导致 FCC 获知错误的值。 如果没有事件的日志文件、则很难准确地说出发生了什么。
    谢谢
    Onyx