This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520EVM:化学 ID 测量评估

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747032/bq27520evm-chemical-id-measurement-evaluation

器件型号:BQ27520EVM

您好!

我们对电池进行了测量、但没有得到与之接近的化学 ID。 在我们计划将电池发送给您进行评估之前、您是否可以检查测量是否已按照 TI 指南完成?

e2e.ti.com/.../measurement.zip

// Eetu Nevalainen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否在裸电池上运行了测试、或者您的电池是否连接了次级保护器。 如果确实需要关闭保护器并重新测试以获得匹配。 如果您使用的是裸电池、但未找到匹配项、则需要将这些电池发送给 TI

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx Ahiakwo、您好、感谢您的回复。

    测量是在连接了保护器的情况下完成的。 我们移除了保护器并再次运行测试。

    e2e.ti.com/.../result.zip

    报告给了我们一个 ID、但我仍然 对结果非常怀疑。 我想我应该尝试使用给定的化学 ID 运行学习周期。 据我所知、如果化学 ID 与电池不匹配、则学习周期不应完成。

    // Eetu Nevalainen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EETU
    您应该能够学习完成该化学 ID、因为它低于3%的 DoD 误差。
    谢谢
    Onyx