This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:电池电量监测错误

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749280/bq27441-g1-battery-guage-error

器件型号:BQ27441-G1

朋友们、您好!

我对 bq27441-g1A 几乎没有什么澄清

1) 1)更改 cc_gain 之后、我如何将 bq27441-g1A 配置为10Ah 电池电量监测计。

2) 2)连接电源并插入电池时、会发生上电复位、我可以通过读取标志寄存器进行检查

因此、我将按照8000mAh 配置来配置电量监测计、但此后、尽管电池剩余电量较少

剩余电池容量和 完全充电容量显示的值与最大值相同。

但是、如果我只是插入另一个电池、那么电源就会显示剩余电池容量的实际值。

应该满足什么条件、或者在哪里可以获得满足可充电电池电量监测的电池电量监测计的原理图参考。

此致

Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已回复了您的另一篇帖子。 另请参阅此器件的快速入门指南、了解使用说明

    www.ti.com/.../sluuap7

    谢谢
    Onyx