This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:即使电池 SOC 达到100%、也无法设置 FC 位

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749465/bq27421evm-g1a-fc-bit-not-getting-set-even-when-the-battery-soc-reaches-100

器件型号:BQ27421EVM-G1A

您好!

我将使用450mAH 电池使用 BQ27421-G1A EVM 进行测试。 编程后、将设计容量设置为450mAh、将设计能量设置为1665mWh、将端接电压设置为3100mV、将整形电压设置为100、将电池充满电。 观察到电池电压为4190mV < VBAT < 4200mV、SOC 在监测计 GUI 中显示100%、但 FC 位未设置。  我用相同的电池重复了1-2次、使用另一个电池时、从未设置过 FC。 让我知道不设置 FC 位的原因是什么。

另外、让我知道电量监测计如何知道电池何时充满电。 它是否会根据 SOC 单独或 FC 位或两者来决定?  

您还能帮助我如何使用此 BQ27421-G1A EVM 测试电池报告的 SOC 的精度?

谢谢

Kunala Vidyasagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidyasagar
    如果 FC 设置为-1、并且满足技术参考手册中所述的锥形条件、仪表会设置 FC 标志。 电流需要低于您的锥形电流、以设置 FC 标志。 请注意、此监测计使用根据您的锥形电流计算的锥形速率。 请参阅器件的快速入门指南、了解如何设置。

    要确定准确性、请访问以下博客

    e2e.ti.com/.../how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2

    谢谢
    Onyx