请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27621-G1 尊敬的各位:
我的客户在 BQ27621 I2C 总线写入方面遇到了一些问题、
在某些情况下、用户将在系统运行期间尝试再次取出电池和热插拔电池(在这种情况下、系统由交流电源供电)
执行上述操作后、我们无法通过 I2C 总线与 BQ27621 (写入电池温度)通信。
在这种情况下、监测计 IC 在插入电池后似乎处于睡眠模式?
请检查以下问题、谢谢。
- 如果 BQ27621处于睡眠模式、I2C 总线不可用?
- 在本例中如何唤醒 BQ27621? 系统由外部交流电源供电、因此电池的输出电流非常小
谢谢、Ian。