请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27545-G1 大家好、
目前、我们遇到了使用 BQ27545-G1的电池问题、问题是:Android 设备运行2年左右的更新、由于电池电量耗尽而突然关闭系统、但 SOC 仍显示约40~50%。 由于其他产品的经验相似、这是由于 Qmax 更新不正确。
您能否解释 Qmax 更新的机制、时序以及如何优化/触发更新?
谢谢
自由
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
目前、我们遇到了使用 BQ27545-G1的电池问题、问题是:Android 设备运行2年左右的更新、由于电池电量耗尽而突然关闭系统、但 SOC 仍显示约40~50%。 由于其他产品的经验相似、这是由于 Qmax 更新不正确。
您能否解释 Qmax 更新的机制、时序以及如何优化/触发更新?
谢谢
自由