Thread 中讨论的其他部件:、 USB2ANY
TPS23880EVM-008 通过 SCL、SDA 、3.3、GND (J2连接器)连接到微控制器。
我面临的问题
2) 2) 一段时间后、即使设置了配置、芯片仍不执行分类检测
在我的步骤下面
寄存器映射
1) 1)设置半自动模式
2) 2) 将2线对端口设置为2线对15.4 w 模式
3) 3)启用所有通道的直流断开
4) 4)启用检测/分类使能
如果我使用 TPS23880GUI 配置 TPS23880EVM、然后连接到微控制器(不断电)、则它可以正常工作。 我可以正确读取寄存器值。
您能不能描述 加电后配置器件的初始步骤。