This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:关于通过 PGOOD 实现 UVLO 保护的解决方案

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749775/lm46001-q1-about-solution-of-uvlo-dectection-via-pgood

器件型号:LM46001-Q1

你(们)好

客户要求解决以下问题:

1.当输入电压为 UVLO 时,是否可以使用 PGOOD 引脚切断输出?

  如果可能、请告诉我该应用。

2. 当输出电压为 UVLO 时、是否可以使用 PGOOD 引脚来切断输出?

  如果可能、请告诉我该应用。

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我已将您的查询转发给产品专家。 您能解释一下"切断"是什么意思吗?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "切断"意味着输出电源被关闭以保护器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    1) 1)当输入 UVLO 时、器件将不会切换、因为输入电压还不够高。

    2) 2)当器件位于输出 UVLO 上时、PGOOD 引脚将拉低以指示尚未将输出电压设置为稳压状态。

    通常、PGOOD 是指示输出是否处于稳压状态的指示器。 不应将其用作控制输出电压的输入

    但愿这有所帮助

    谢谢

    -Arief