This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:重复学习周期以提高 Qmax anx 可评估性的过程以及如何改善放电结果

Guru**** 2516320 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731453/bq27510-g3-procedure-for-repeat-learning-cycle-to-improve-qmax-anx-ratable-and-how-to-improve-the-discharge-result

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

如果我们要改进 RA 表,是否是重复学习周期的过程?

对于 IT Enable (启用)、Update Status (更新状态)、... 在每个周期之间?

我做了学习周期、发现 TTE 在充电结束时不会直接跟随。

原因可能是什么?

如果可以做得更好,如何解决?

在配置和学习周期中是否存在错误

请参阅学习周期放电结束时的 TTE 曲线。

和日志文件。

请在学习周期中的放电后找到 gg.csv 文件。

e2e.ti.com/.../learning-cycle-25092018.zip

感谢你的帮助。

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何确定细胞的 ChemID? 此外、尝试运行一个额外的学习周期以查看此问题是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Chemistry 页面中选择 ChemID 1323。
    我的电池是1S2P SAFT MP174565XTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否认为 ChemID 不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您具有电池的确切模型、因此化学 ID 应该很好。 我建议运行一个额外的学习周期、希望它能解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在化学成分页面上,我看到的是 MP174565XTD 的 CHEMID 与镍镉电池/碳氢电池的 CHEMID 不同。 它是2102。
    我为 LiCoO2/碳 粉11选择1323是因为我的电池。
    MP174565Xtd 使用两个 Chem ID 的原因可能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、
    另一位客户本来会提交电池进行特性描述。 此外、电池制造商可能已经对电池的组件进行了调整(我们已经看到过这种情况)、因此我们通常只在提交新请求时创建新的化学 ID。 我们建议运行 gpcchem 工具来确定最佳匹配项、然后执行您的学习周期


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx 和 Kang。
    我保留了 Chem ID 1323。
    我执行了一个新的学习周期、这是可以的。 我在学习过程中将终止电压更改为3000mV、而不是3150mV、然后在最终产品的黄金图像中将终止电压调整为3200mV。
    谢谢
    斯特法内