This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:频率折返

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750135/lmr33630-q1-frequency-foldback

器件型号:LMR33630-Q1

您好!  

您能否告诉我 LMR33630-Q1数据表中图19中的负载影响频率折返的原因?

除了在宽输入范围内保持输出电压稳定之外、添加频率折返功能是否还有其他好处? 我们的一些竞争对手没有此功能。

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    我已将您的查询转发给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图19中的图形显示了较高输入电压下的开关频率。
    所有稳压器都具有特定的最短导通时间。 输入电压的变化
    将达到该最短导通时间。 以保持调节和
    正确的占空比必须降低开关频率。 该关系如公式2所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    我的问题是开关频率在不同负载(1A/2A/3A)下的行为差异。 您的解释与数据表类似、但您没有提到开关频率的负载效应。
    添加频率折返功能是否还有其他好处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在不同的负载下、由于开关和电感器的寄生电阻、所需的开关导通时间将略有不同。
    唯一的优势是降低较慢频率下的开关损耗。
    在轻负载模式下、降低的开关频率可保持良好的效率。