This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:放电结束时、TTE 缓慢下降

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728843/bq27510-g3-at-the-end-of-discharge-tte-decrease-slowly

器件型号:BQ27510-G3

您好!

执行黄金映像后、我检查产品上的 SOC 和 TTE

每隔10秒、我就会读取 TTE 和 SOC。

在放电过程中、TTE 是可接受的、并在8小时内沿直线行驶。 TTE 每分钟减少一次。 没关系

但在过去的5分钟内、TTE 下降得非常缓慢。

TTE = 5在1分钟30秒内

TTE = 4、在1分钟30秒内

TTE = 3、在2分钟0秒内

在4min10秒内 TTE = 2

在6min20秒内 TTE = 1

请找到充电和放电期间的电压、电流、TTE 和 SOC 曲线

请在最后5分钟找到日志

2018年9月13日20:03
温度电压 FCC 电流 TTE_COef_1周期 SOC
315 3392 7062-853 5 14 2.             TTE = 5在1分钟30秒内
315 3392 7062-853 5 14 2.
315 3391 7062-853 5 14 2.
315 3391 7062-853 5 14 2.
315 3390 7062-853 5 14 1
315 3390 7062-853 5 14 1
315 3390 7062-853 5 14 1
315 3390 7062-853 5 14 1
315 3390 7062-854 5 14 1.
315 3390 7062-854 4 14 1.             TTE = 4、在1分钟30秒内
315 3389 7062-854 4 14 1.
315 3389 7062-854 4 14 1.
315 3389 7062-854 4 14 1.
315 3388 7062-854 4 14 1.
315 3387 7062-854 4 14 1.
315 3388 7062-854 4 14 1.
315 3387 7062-854 4 14 1.
315 3387 7062-854 4 14 1.
315 3387 7062-854 3 14 1.             TTE = 3、在2分钟0秒内
315 3386 7062-854 3 14 1.
315 3386 7062-855 3 14 1.
315 3386 7062-855 3 14 1.
315 3385 7062-855 3 14 1.
315 3385 7062-855 3 14 1.
315 3384 7062-855 3 14 1.
315 3384 7062-855 3 14 1.
315 3384 7062-855 3 14 1.
315 3383 7062-855 3 14 1.
315 3383 7062-855 3 14 1.
315 3382 7062-855 3 14 1.
315 3382 7062-855 2 14 1.             在4min10秒内 TTE = 2
315 3382 7062-855 2 14 1.
315 3381 7062 -856 2 14 1
315 3381 7062 -856 2 14 1
315 3381 7062 -856 2 14 1
315 3380 7062 -856 2 14 1
315 3379 7062 -856 2 14 1
315 3379 7062 -856 2 14 1
315 3378 7062 -856 2 14 1
315 3378 7062 -856 2 14 1
315 3378 7062 -857 2 14 1
315 3377 7062-857 2 14 1.
315 3376 7062 -857 2 14 1
315 3377 7062-857 2 14 1.
315 3375 7062 -857 2 14 1
315 3375 7062 -857 2 14 1
315 3375 7062 -857 2 14 1
315 3374 7062 -857 2 14 1
315 3368 7062-905 2 14 1
315 3373 7062 -857 2 14 1
315 3372 7062 -858 2 14 1
315 3372 7062 -858 2 14 1
315 3371 7062 -858 2 14 1
315 3370 7062 -858 2 14 1
315 3369 7062 -858 2 14 1
315 3369 7062 -858 1 14 1             在6min20秒内 TTE = 1
315 3369 7062 -859 1 14 1
315 3368 7062 -858 1 14 1
315 3367 7062 -859 1 14 1
315 3366 7062-859 1 14 1.
315 3366 7062 -899 1 14 1
315 3365 7062 -860 1 14 1
315 3364 7062-860 1 14 1
315 3363 7062-860 1 14 1
315 3362 7062-861 1 14 1.
315 3361 7062-861 1 14 1.
315 3361 7062-861 1 14 1.
315 3359 7062-861 1 14 1.
315 3358 7062-861 1 14 1.
315 3357 7062-861 1 14 1.
315 3357 7062-861 1 14 1.
315 3356 7062-862 1 14 1.
315 3355 7062-862 1 14 1.
315 3354 7062-863 1 14 1
315 3353 7062-863 1 14 1.
315 3352 7062-863 1 14 1.
315 3351 7062-863 1 14 1.
315 3350 7062-864 1 14 1
315 3348 7062-864 1 14 1
315 3347 7062-864 1 14 1
315 3346 7062-864 1 14 1.
315 3345 7062-865 1 14 1.
315 3344 7062-864 1 14 1.
315 3342 7062-865 1 14 1.
316 3341 7062-865 1 14 1.
315 3340 7062-866 1 14 1
315 3338 7062-867 1 14 1
316 3337 7062-867 1 14 1
316 3336 7062-868 1 14 1.
316 3334 7062-867 1 14 1
316 3333 7062-868 1 14 1.
316 3332 7062-868 1 14 1.
316 3330 7062-869 1 14 1.
316 3330 7062-859 0 14 1.
316 3328 7062-860 0 14 1.

如果可能、要调整哪些参数以使 TTE 正确降低?

可以做得更好吗? 如果是,如何?

谢谢、致以最诚挚的谢意

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到曲线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、您好!

    是否可以将日志文件作为附件附加?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    请在 Excel 文件中查找完整的费用和完全的解除。

    我们仅以4.1V 的电压为电池充电。

    如果您发现问题、请另找到黄金映像。

    谢谢、致以诚挚的问候

    St éphanee2e.ti.com/.../0510_5F00_4_5F00_00_2D00_bq27510G3_5F00_20180726.zipe2e.ti.com/.../2022.15G00030-_2D00_-Forum-Texas.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephane、您好!

    您还有一些其他列、我想对这些列进行澄清。

    日志文件显示大约9小时的物理放电时间。 (8:53:10、持续时间)。

    您期望的精度是多少。 我看到、假设电流放电恒定、您正在计算 M 列中的空时间(理想值)。 不过、我看了充电状态精度、假设您的系统在接近3300mV 的电压下关闭、这似乎非常好。

    我查看了图形页面、看到充电状态在理想线路之间变化、但我认为"理想"线路是根据固定时间和固定电流计算的。

    我使用以下方法计算了精度: e2e.ti.com/.../how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2

    我们的 TTE 是根据内部调整计算的、我们可能会更好地工作、但我建议在使用恒定电流假设执行"理想" TTE 时使用恒定电流实验。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于附加色谱柱、它是理想的自主操作、TTE 沿直线下降(理想8h30理想9h...)

    然后、我检查实际 TTE 曲线是否与理想 TTE 曲线平行。

    理想的 TTE 用于比较真实 TTE、而不是 SOC

    在放电的前8小时内、这是可以接受的。 TTE 大约540至10分钟

    对于10到1分钟的 TTE、曲线不符合理想线

    当我们执行学习周期时、我们以 1A 的电流执行电子充电。 (所有放电期间的恒定电流)

    我以4.2V 的电压执行学习周期。 在最终产品上、充电电压为4.1V。 生成黄金映像时,我更改充电电压:4.2V->4.1,设计容量(4.2V 时容量的93%)

    但在最终产品上、电荷不是恒定电场放电、而是功率恒定放电(4030mv 时的电流约为730mA、3350mV 时的电流约为860mA)

    在最终产品上、我们以 小时为单位显示剩余的电池自主状态。 我们不会以%显示 SOC。

    当显示的 TTE Autonomy 为10分钟时、我预计只需10分钟、从10分钟到0分钟、而不是20分钟。

    您认为、在过去10分钟内、我可以获得更好的结果吗? 如果是,要调整的参数是什么?

    当充电电压为4.1V 时,您是否有一些文档和建议? 如何在4.1V 电压下执行学习周期并为系统生成黄金映像?

    当我们处于工作模式时,如何确保电量计在电池的周期和老化过程中进行调整?

    感谢你的帮助

    斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.2V 系统和4.1V 系统的学习周期相同。 当在学习周期内充满电时、必须将其充电至4.2V。 学习完成后、您可以将充电器调整为4.1V 充电、并确保逐渐变小、以便监测计设置 FC 标志。 然后、测量仪表将调整 FCC 以反映4.1V。

    监测计将随电池的老化更新 Qmax 和电阻表。 这可确保您保持高 SoC 精度。

    如果您的电流不恒定、TTE 实际上不是可以准确预测的东西。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx 和 Kang。
    我执行了一个新的学习周期、这是可以的。 我在学习过程中将终止电压更改为3000mV、而不是3150mV、然后在最终产品的黄金图像中将终止电压调整为3200mV。
    谢谢
    斯特法内