This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:将所有0#39写入 RSVD 位可解析高电流读数

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750621/bq27742-g1-writing-all-0-s-to-rsvd-bits-resolves-high-current-reading

器件型号:BQ27742-G1

我的客户一直看到 BQ27742监测计的电流读数异常高、直到他们向所有 RSVD 位写入0 -这似乎可以解决此问题。

我们以前看过吗?

"在 BQ27742的编程过程中,我们的自定义软件已将0写入所有 RSVD 位。  我们现在读取它们并写回所读的内容。  这似乎解决了真正的高电流读数问题。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于某种原因、这些位被标记为保留、不应设置为1。 它们通常为0的默认值应保留。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx -据我了解、客户最初没有向保留位写入任何内容-但是、他们看到监测计的电流读数异常高、因此他们尝试向所有 RSVD 位写入0、这解决了问题。 因此、要么 IC 在一个或多个 RSVD 位中输入1、要么它们意外地将一个或多个 RSVD 位写入1 ... 现在通过向所有 RSVD 位写入0来纠正这一点。
    虽然我不知道为什么 bq27742一开始就有问题-最好知道向 RSVD 位写入0是可以的。 (并修复了他们看到的问题)