Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ24640EVM
条件:
器件:bq24640
输入电压:12V
输出电压:2.7V
电荷:1A
我们在超级电容器应用中使用 FDD3642与 bq24640一起执行充电功能。 但是、充电电流被限制在几 mA。 在检查了 ID 与 Vgs 特性之后。 Vgs=4V 看起来不适用于该器件、因为它未完全导通。
我们尝试 在客户系统板上使用 bq24640EVM 的 MOSFET (SiR426DP)、 充电器功能为1A 是可以的。 但是、我们还尝试使用 与 FDD8447L 类似的 SiR426器件。 它不适用于充电器。 从 ID 与 Vgs 特征来看、它看起来不错。我不知道为什么? MOSFET 的哪些关键参数 也可以改善这一问题? 如何正确选择 MOSFET? 非常感谢。
FDD8447L
SiR426DP
FDD3642