请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 团队、
LMG1020的输出脉冲电压是否可能变化(如果是、如何变化)而不会出现脉冲形状失真?
我们需要2V 至5V 的电平和高驱动电流(不幸的是、LMG1020不能在 Vdd 低于4.5V 的情况下运行。)
感谢您的反馈。
TI 客户
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bartosz、
感谢您的支持! 请随时离线联系我回复。
LMG1020需要5V 电压、不过、您可以在输出端使用外部缓冲器/电平转换器为 GaN 栅极连接可变电压电源。 但是、这将增加传播延迟。
改变输出脉冲电压的目的是什么? 如果用于获得更高的峰值电流、则只需增加脉冲宽度、直至看到所需的峰值电流。
您的 EE 激光雷达? 您是否尝试调制脉冲以实现不同距离的光脉冲?
谢谢、