This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:在控制器打开的情况下更改二极管仿真模式

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750571/lm5140-q1-changing-diode-emulation-mode-with-controller-on

器件型号:LM5140-Q1

您好!

是否可以在不复位控制器的情况下更改二极管仿真模式引脚?  我们在电路中启用二极管仿真模式时遇到一些不良的开关行为和抖动、但我们有严格的低功耗要求、启用 FPWM 时很难满足这一要求。  我们是否可以使用微控制器在该引脚的动态模式之间进行切换?

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    是的、您可以在运行时对其进行更改。

    如果需要、我们可以查看您的原理图。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tim、

    我将在实施更改后直接将其发送给您

    ~Andrew