This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070 IC 的最佳接地实践是什么?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750008/tps63070-what-is-best-grounding-practice-for-tps63070-ic

器件型号:TPS63070

您好!  

我在应用中使用 TPS63070 IC。 根据数据表、TPS63070有两个接地端、即 PGND (引脚10)和控制接地(引脚4)。  除了这两个引脚之外、我还将 VSEL (引脚15)和 FB2 (引脚2)接 地。  请回答下面有关我的设计的两个问题。

1) 1)我是否打算将 VSEL (引脚15)和 FB2 (引脚2)直接连接到 PGND (引脚10)?

2) 2) 我是否打算将 VSEL (引脚15)和 FB2 (引脚2)直接连接到 GND (引脚4)?

2) 2)能否将 PGND (引脚15)连接到电路的公共接地层?  

3) 3)是否可以将 GND (引脚4)连接到电路的公共接地层?

数据表链接: www.ti.com/.../tps63070.pdf

请在这方面帮助我。

此致、

Sai Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai Teja、

    对于建议的布局、您可以查看数据表建议和 EVM 布局。 要回答您的问题:
    1、2)建议将 VSEL 和 FB2连接到 GND 引脚。 VSEL 不是那么重要、也可以进入 PGND 引脚或平面。
    3、4)您可以将 GND 和 PGND 连接到电路的公共接地层。 但是、首先要确保在靠近器件 PGND 和 I/O 电容器的位置有一个本地中心接地点、就像在 EVM 上一样。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的回复。

    我是否可以知道您对 靠近器件 PGND 的本地中心接地点意味着什么?

    在 EVM 中、公共接地平面连接到 PGND、控制接地(引脚4)连接到接地平面(PGND)。

     与此类似、在我的设计中、我将 PGND 直接连接到公共接地层。 并且我在一个点上将控制接地(引脚4)连接到公共接地层。 请在设计中找到所附的升压块图像。  

    另请注意、公共接地层也直接连接到其他电路块的接地端。

    如果需要对此设计进行任何更改、请告诉我。

    此致、

    Sai Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai Teja、

    本地中心接地点在 EVM 上的 C1和 C4电容器之间、或 PCB 上最靠近器件的两个电容器之间。 理想情况下、FB2应接地、GND 应直接接至中央接地点(但不通过 PGND 引脚)。 在您的情况下、布局与 EVM 类似、应该可以、但我会在那里放置几个过孔、就像在 EVM 上一样。

    一些意见:
    1.底层似乎有一个不能用于任何目的的 Vout 岛? 相反、我会展开这里的 GND 平面。
    2.看起来您没有使用 PG 引脚,因此您可以将其保持悬空并移除上拉电阻器。
    3.将 GND 过孔尽可能靠近 I/O 滤波电容器的 GND 焊盘放置、就像放置在 EVM 上一样。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Milos,

    感谢您的快速回复。

    关于底部多边形的第一个注释、我跟随它、因为我也在 EVM 的底部观察到输出多边形。

    是否可以移除底层的隔离式 VOUT 多边形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai Teja、

    EVM 上的多边形并不是真正必要的、因此您可以移除板上的多边形。 您的应用中的输出电流是多少?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、我的应用中的输出电流为1安培。
    那么、我可以移除底层的多边形吗?

    此致、
    Sai Teja。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai Teja、

    是的、您可以将其删除。

    此致、
    密耳