This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TMS570LS3137上的 VCORE 轨

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TPS57160-Q1, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746711/tps65381a-q1-vcore-rail-on-tms570ls3137

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137TPS57160-Q1

您好!

在 TPS65381A 数据表中、VDD1 (可为 Hercules 提供1.2V 输出的线性稳压器)使用外部导通 FET、无需电流或温度监控。 因此、我们建议将 VDD6用作 VDD1的限流源。 由于所有 LDO 电源轨都从 VDD6馈送、因此 VDD1可保证600mA 的电流。

在 PBIST 期间、TMS570LS3137的最大 Vcore 消耗为700mA。

为了绕过该电流限制、我们在 TIDA-01537中使用 TPS57160-Q1来提供 VCORE。 从功能安全的角度而言、这是建议的吗? 所有与安全相关的功能似乎都在 TPS65381A 上运行、TPS65381A 不提供或监控 VCORE。 我能否绕过 VDD1稳压器、而改用 VDD1_SENSE 来观察 TPS57160的1.2V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡比、
    是的。 使用24V 输入电源时的热设计注意事项是最重要的考虑事项。 TPS65381A-Q1包括一个从输入到6V 的前置稳压器、然后是具有集成 FET 的下游 LDO、适用于除 VDD1之外的所有稳压器。 VDD1用于生成内核电压、它是一款具有外部 FET 的 LDO 控制器、但 SENSE 引脚还可用于在热性能和效率问题需要采取此方法时监控直流/直流转换器的输出。 在某些情况下、可能需要提供从24V 到中间电压(例如8到12V)的预调节、以分散功率耗散。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sibby、

    我还刚刚在 E2E 论坛上向 TPS65381A-Q1添加了常见问题解答、以帮助添加更多阐述和另一个示例 TI 设计、其中 VDD1_SENSE 引脚用于监控用于为 TMS570或 Hercules MCU 的1.25V 内核电压轨供电的直流/直流输出。 功能安全讨论可能非常详细、并且实际上取决于终端客户系统要求和安全目标、这些要求和目标将推动他们的硬件安全要求、从而满足对 TPS65381A-Q1和系统中使用的其他器件的实际要求。 这些方法可帮助客户解决可能存在的各种潜在需求。

    此常见问题解答可在 e2e.ti.com/.../2759340上找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的出色回答和配套资料。 这非常有用。 总之、为了澄清这一点、我们可以在使用外部直流/直流转换器时使 VDD1栅极驱动引脚保持断开状态? 我们似乎只需确保未启用 VDD1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡比、


    如果未使用 VDD1稳压器、则将 VDD1_G 和 VDD1_SENSE 引脚保持断开状态。 VDD1_SENSE 引脚上的内部上拉器件检测到开路连接并上拉 VDD1_SENSE 引脚。 这会强制调节环路降低 VDD1_G 输出。 该机制还会屏蔽 VMON_STAT_2寄存器中的 VDD1_OV 标志、因此也会屏蔽 VDD1过压(OV)条件下的 ENDRV 引脚操作。 这些操作等效于将 DEV_CFG1寄存器中的 NMASK_VDD1_UV_OV 位清零。 VDD1_SENSE 引脚上的该内部上拉器件还可在与 VDD1_SENSE 引脚断开连接时防止 MCU 内核电源上出现实际的 VDD1过压、因为它会使 VDD1_G 引脚降压。 因此、在这种情况下、VDD1输出电压为0V。默认情况下、VDD1监控被禁用。 如果在应用中使用 VDD1引脚、TI 建议在器件处于诊断状态时将 DEV_CFG1寄存器中的 NMASK_VDD1_UV_OV 位设置为1。 该设置可在检测到 VDD1欠压事件时驱动外部 MCU 并延长其复位时间。

    VDD1_SENSE 引脚可用于监控其他稳压器和 VDD1_G 的输出(栅极驱动引脚可能保持悬空)。 VDD1_UV 和 OV 标志以及器件反应的发生方式与 VDD1 LDO 控制器与外部 FET 一起使用以生成 VDD1调节的输出电压相同。 VDD1_SENSE 的目标感测电压为0.8V。 软件必须确保在 TPS65381A-Q1处于诊断状态时将 NMASK_VDD1_UV_OV 设置为1、以启用 UV 和 OV 监控功能、因此检测到的 VDD1 UV 事件会导致 TPS65381A-Q1转换到其复位状态、 在 VDD1_SENSE 引脚上发生 UV 或 OV 事件期间、拉 NRES 引脚、从而将 MCU 复位总线拉低、并使 ENDRV 引脚(安全输出)也被驱动为低电平。 请注意、用于电压监控的电阻分压器的电阻容差将影响 UV 和 OV 监控容差。

    简单地说、如果 VDD1_G 引脚保持悬空、则禁用 VDD1、并且必须在 TPS65381A-Q1处于诊断状态时将 NMASK_VDD1_UV_OV 设置为1以使用监控器功能。 您不必确保未启用或禁用 VDD1。