This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:重新连接适配器后如何防止充电

Guru**** 2766025 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750393/bq24133-how-to-prevent-charge-after-the-adaptor-is-reconnected

器件型号:BQ24133

您好!

我的客户正在使用 BQ24133。  

但他们发现、每次断开适配器连接然后重新连接适配器时、即使 VBAT 高于再充电阈值、BQ24133也会开始为电池充电。

例如、电池被充电至4.2V 的完全充电电压、断开适配器1秒钟、然后重新连接适配器、电池仍然为4.2V、但 BQ24133将开始为电池充电、然后它将发现电池已充满电并停止充电。

但在这种情况下、客户根本不希望 BQ24133开始充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    我不知道如何通过引脚配置防止在重新接通电源时充电。 我们的大多数充电器设计为在电源重新连接时重新启动新的充电周期、并将稳压设置为 VBATREG。 如果未切断电源、则在电池放电后将稳压设置为 VBATREG-VRCH。

    这是用于最终产品还是生产测试?

    一种方法是添加一个外部 SVS 来监控 V (BAT)并在 V (BAT)>VBATREG-VRCH 且连接电源时将 ISET 引脚拉至接地。