This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:使用不可充电电池更换 PV 电池

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750440/bq25504-changing-the-pv-cells-by-a-non-rechargeable-battery

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25505

您好!

我的产品必须使用常规电池或可充电电池以及 PV 面板、只需更换跳线或开关即可。

因此、我的想法是具有两种模式:

 1.用 不可再充电电池更换 PV 电池,并将储能元件分流至 GND。
 PMIC 使用 PV 电池和存储元件。

是否可以在 BQ25504或 BQ25505上执行此操作? 如果不是、实现这一目标的最佳方法是什么?


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renato、

    BQ25505会根据 VBAT_OK 阈值在不可充电电池和可充电电池之间自动切换 VSTOR 输出、该输出配置为为为系统供电。 当可再充电电池降至 VBAT_OK 阈值以下时、大概是因为太阳能电池板不可用或无法提供足够的电源、VSTOR 输出被切换到不可再充电电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff F:

    BQ25504没有 VBAT_PRI、我可以使用不可充电电池更换 PV 电池、还是不是一个好做法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renato、

    如果您询问是否可以使用不可再充电电池为 VIN_DC 充电器供电、则可以、只要 VIN_DC 的电池小于 VBAT_OV 电阻器设置的所需电压即可。 BQ255xx 充电器是升压充电器、因此 VSTOR=VBAT (_SEC)时的输出电压必须高于所需的输入电压。